This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:麦克风至扬声器的编解码器配置

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950137/tlv320aic3106-codec-configuration-for-mic-to-speaker

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我们已购买 TLV320AIC3106。 我们正在尝试将 MIC 3R 连接到 HPLOUT 我们的目的是在扬声器中听到麦克风音频。  

我已共享路径的以下配置。 麦克风至 HPLOUT 音频仍无法听到。

请确认配置是否正确、因为扬声器中未听到音频。

编解码器配置:

编解码器是主器件、采样频率为48000Hz  

请尽早答复。

此致、

Dilipe2e.ti.com/.../aic3106.ce2e.ti.com/.../aic3106codec.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    由于没有从 MIC3R 到 HPLOUT 的直接路径、因此您需要使用 PGA 旁路路径。 我看到 MIC3R 连接到左右 PGA、这很好。 应相应地使用寄存器46和49将 PGA 输出路由到 HPLOUT。 相反、您将 DAC_L1路由到 HPLOUT。  

    此致、

    Aaron