This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:是否有任何启用 AGC 的参数可以帮助解决麦克风噪声问题、而不会使语音变得太神圣

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949976/tlv320aic3106-is-there-any-agc-enabled-parameter-can-help-for-the-mic-noise-issue-without-sacrify-the-speech-too-much

器件型号:TLV320AIC3106

你(们)好

我们使用 AIC3106进行语音提取。 ECM 麦克风差分输入连接至 AIC3106 line2+/line2-、然后连接至 AIC3106内具有20dB PGA 的左侧 ADC。

附件是通过 arecord 记录的 wav 文件、如果您放大信号并将每~20ms 看到一次峰值、并且在记录的 wav 文件上有15dB 的数字增益后、噪声会令人厌烦。

我看到 AIC3106中有 AGC 模块、想知道 AGC 上是否有任何默认设置可以尝试消除这种噪声?

e2e.ti.com/.../AIC3106Noise.wav 参数可以帮助解决麦克风噪声问题? 噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、AGC 处于禁用状态、但我可以参考此应用手册、了解如何在我们的某些其他编解码器系列中使用 AGC。  

    请注意、由于这适用于其他系列、寄存器设置可能会有所不同、但总体信息非常相似。 如果您还想发送原理图和完整的寄存器转储、我可以检查以确保器件配置正确。  

    此致、

    Aaron