This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:DDET 开路时序

Guru**** 2688825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162212/ts3a227e-dfet-open-timing

器件型号:TS3A227E

您好的支持团队、

我们的客户希望了解从默认状态切换到 检测运行状态的 DFET 开路计时。

附件检测时间开始时、即下面时序图中的(B)、套管和环 DFET 是否打开?

我的理解是否正确?

谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我认为、此处的图27-31可能有助于确定检测不同阶段的开关状态。 从上面的图2中、我们看到 V 点是附件检测的开始。 图28显示了检测过程中的状态:  



    和图27显示  了检测前的状态、A 点朝上、直到 B 点:  



    所以、您认为这里是正确的。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remi、

    感谢您的快速回复!

    我的客户希望确认触发器、即 DDET OPEN 不是 DET_TRIGGER 变低。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    检测的触发条件是 DET_TRIGGER 从高电平变为低电平。 断开的 DFET 在检测触发后发生、但是附件检测过程的第一步。 如果没有一些外部源来指示插孔何时插入、则 DFET 不知道何时打开。 这就是检测触发器的作用



    谢谢、
    Rami