请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 您好!
关于 TLV320AIC3104的绝对最大额定值、我的客户提出了一个问题。
(问题)
根据数据表、模拟输入的绝对最大额定值为-0.3至 AVDD + 0.3V。
他们认为上面的形态“±0.3V”是指保护二极管压降(VF)。
但根据数据表第36页的第10.3.8节、保护二极管压降电压为~0.6V
与压降电压(0.3V 和0.6V)有何差异?
他们应该如何理解他们之间的差异?
此致、
TAO_2199