This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:向器件写入系数

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM-SB, TAS5825M, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949363/tas5825mevm-sb-writing-coefficients-to-device

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825MEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您能否提供有关该问题的更多详细信息以及您尝试使用我们的器件做些什么?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    PPC3 GUI 无法支持 TAS5825MEVM-SB。 请使用 TAS5825MEVM 电路板、电路板上有2个 TAS5825M。  

    BR、

    Alix Wanl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    我的 EVM 是 TAS5825MEVM、我的问题是无法将程序存储器写入器件、

    e2e.ti.com/.../Video_5F00_2020_2D00_10_2D00_20_5F00_105955.wmv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ----------------------------------
    2020-10-20T08:00:23.033Z
    未子异常! TypeError:设置参数0 - writePointer 时出错:缓冲区实例应作为第三个参数
    AT TypeError (本机)
    在 Object.writePointer (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\ref\lib\Ref.js:740:11)
    Object.set (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\ref\lib\ref.js:482:13)
    在 Object.alloc (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\ref\lib\Ref.js:514:13)
    网址为 ForeignFunction.proxy.async (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\FFI lib\_foree_function.js:94:22)
    at Promise .Apply (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\cq\q.js:1185:26)
    网址为 Promise.promise.promiseDispatch (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\q\q.js:808:41)
    位于 c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\q\q.js:1411:14
    runSingle (c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\cq\q.js:137:13)
    刷新时(c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Console 3\source\node_modules\ti_addonmgr\node_modules\TAS5825M\node_modules\cq\q.js:125:13)
    进程中._tickCallback (node.js:382:11)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leo、

    如果是 TAS5825M EVM 板、则对于此问题、请通过以下方式进行调试:

    1. 检查是否安装了 MCR。 如果没有、请参阅:e2e.ti.com/.../3056316
      1. 在安装 PPC3软件时、可能不会安装 MCR。
    2. 如果不是 MCR、则通过检查 i2c 波形来检查 I2C 通信是否正常。

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别名

    向器件写入程序存储器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    我的意思是、这是 PPC3安装问题、而不是器件的问题。 请重新安装 MCR 或上传 I2C 波形以进行进一步调试。  

    BR、

    别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    可以通过电话呼叫我吗?

    你能用 中文写吗?

    BR

    Leoho


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    很抱歉、我们需要用英语回复。

    总之,它仍然强烈建议遵循以下建议:

    1. 检查是否安装了 MCR。 如果没有、请参阅:e2e.ti.com/.../3056316
      1. 在安装 PPC3软件时、可能不会安装 MCR。
    2. 如果不是 MCR、则通过检查 i2c 波形来检查 I2C 通信是否正常。

    BR

    Alix Wan。