This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424E-Q1 EVK 功率耗散和电源效率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162093/tas6424eq1evm-tas6424e-q1-evk-power-dissipation-and-power-efficiency

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1

您好、TI E2E 支持、

最近、我尝试测量了 TAS6424E-Q1的功耗和效率。 但结果高于规格(TAS6424E-Q1数据表图7-7和7-8)、因此我想检查我的步骤以查看其是否正确。

功率耗散=总电源功率-总输出功率

电源效率=总输出功率/总电源功率

总电源功率=电源电流*电源电压

总输出功率=播放1kHz 音调并按 Audio Precision 测量所有通道的输出功率。

下面是我的设置:

使用 TAS6424E-Q1 EVK

PVDD = 14.4V (在播放1kHz 正弦音调时检查 EVK PVDD 为14.4V 以避免线路损耗)

通过 USB 输入1kHz 音调。

每个输出通道连接到一个4欧姆电阻器。

以下是我的一些测试结果:

  1. 增益= 7.5V
    1. 电源功率= 14.4V * 2.558A = 36.84W
    2. 输出功率= 25.90W
    3. 功率耗散= 36.84 - 25.90 = 10.94W
    4. 电源效率= 25.90 / 36.84 = 70.3%
    5. 输出通道测得的 THD+N < 0.2%
  2. 增益= 15V
    1. 电源功率= 14.4V * 6.85A = 98.64W
    2. 输出功率= 80W
    3. 功率耗散= 98.64-80 = 18.64W
    4. 电源效率= 80/98.64 = 81.1%
    5. 输出通道测得的 THD+N < 0.2%
  3. 增益= 21V
    1. 电源功率= 14.4V * 6.82A = 98.21W
    2. 输出功率= 79.9W
    3. 功率耗散= 98.21 - 79.9 = 18.31W
    4. 电源效率= 79.9 / 98.21 = 81.4%
    5. 输出通道测得的 THD+N < 0.2%
  4. 增益= 29V
    1. 电源功率= 14.4V * 6.93A = 99.79W
    2. 输出功率= 81.48W
    3. 功率耗散= 99.79 - 81.48 = 18.31W
    4. 电源效率= 81.48/99.79 = 81.7%
    5. 输出通道测得的 THD+N < 0.2%

请帮助我检查步骤或提供测试方法和步骤。

如果有任何我可以尝试的东西、请告诉我。

此致、

Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      通常、您的测试方法没有问题。 我发现您已经考虑了输入线损耗、也考虑了输出线。 但问题是 EVM 不是测试效率的好地方。 辅助电源系统也来自 PVDD 电源、可能会导致额外的2W 至3W 损耗、无法轻松将其分离。 此外、EVM 上的散热器也非常小、当我们的器件过热时、效率也会下降。 我们通常从验证板获取数据表值、以解决这些问题。