This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:关于寄存器配置、

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1162222/pcm6260-q1-about-register-configuration

器件型号:PCM6260-Q1

你好

工程师

我们的电路板上有两个芯片:PCM6240和 PCM6260。
这两个芯片的硬件原理图完全一致(除了 GPIO2等缺失的器件)。

我的配置 是从器件、PLL 被禁用、TDM 模式、BCLK、FYSNC、  位宽为32位、配置了12.288Mhz

1.无论是 PCM6240还是 PCM6260、如果设置了"启用自动时钟配置"、则 PCM6240和 PCM6260都具有较大的噪声

2.但配置为'自动时钟配置被禁用'录制时、PCM6240可以正常工作而无噪声、但 PCM6260没有有效输入。

SDOUT 数据波形 如下:

那么、哪个寄存器可以解决这个问题? 或 导致此问题的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到用于设置 PCM6260的附带配置脚本。

    特性:

     

    1. 我们可以将6个模拟差分交流耦合输入数字化。
    2. 每个模拟差分对都应具有高信号处理能力(10vrms)
    3. 数字音频的6个通道应显示为 TDM 输出  
    4. 要求 LRCK=48kHz、BCLK=12.288Mhz 从外部馈送至该 device.e2e.ti.com/.../6260.cfg

    您能否使用建议的输入时序来尝试此操作