This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563放大器电平寄存器问题

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938186/tas2563-question-of-tas2563-amp_level-register

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

表55与 TAS2563数据表的表94不一致。 我在 EVM 上的测量结果显示、TAS2563可发送高达7.923Vrms (11.204Vpk)的电压、这接近于表55的图表。

如果需要更新表94、您会建议吗?  

具有13V PVDD、4 Ω 负载和升压关闭功能的 TAS2563EVM 测试结果、  

#设置 TAS2563 Amp_level = 19dBV (12.60419Vpk)
宽90 00 00
宽90 7f 00
宽90 03 2c




TAS2563数据表表表55 ->寄存器0x03 、0x15~0x1F 保留


TAS2563数据表表表94 ->寄存器0x03、0x15 ~ 0x1D 已定义



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月9日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于高于18dBV 的增益水平、您是否获得了模拟削波? 还是增益不会超过该水平?
    第9.4.3.3节解释了增益电平并不意味着电压可以从驱动器输出、如下所示:"应注意、由于放大器中的模拟削波、这些电平可能无法实现、因此应将其用于仅传达增益"

    PPC3允许最高22dBV 的控制频率、因此我认为表94是正确的、也许将表55中"保留"的提法更改为其他内容会更好。

    此外、请注意、不应针对调谐模式修改此放大器电平(应始终为默认值16dBV)、因为这会影响扬声器保护算法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    如果在升压旁路模式下使用外部12V PVDD 时将 AMP_LEVEL 设置为18dBV、会产生什么影响? 我们假设我们可以使用外部高电压 PVDD 最大程度地提高输出功率。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年8月9日
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我在今天稍后的实验中确认这个具体案例。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    此主题正在通过电子邮件脱机处理。
    对于 e2e 基准:放大器电平增益可被增加至16dBV 以上、然而这将导致输入信号上的数字削波。 不建议在调优模式下使用此方法、因为该算法将无法补偿数字削波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Ivan、Wayne Chen