This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:无声音问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, PCM5100A, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949900/tpa3138d2-no-sound-issue

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: PCM5100APCM5100

尊敬的先生:

我们没有任何声音问题、如下所示。

1.将声音直接从 PCB5100A 的输出端连接到 SPK 时输出
2.通过 TPA3138D2连接到 SPK 时、无声音输出。

您能告诉我 TPA3138D2没有声音的检查点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter-San:

    在 TPA3138D2数据表的第4页中、有一个选项说明 RINP 偏置为2.5V。 那么、您能否在 PCM5100A 的 RC 滤波器(470ohm 和2.2nF)之后添加一个1uF 的交流耦合电容器并重新测试?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    感谢您的及时支持。

    我已经测试在 RC 滤波器之后添加一个1uF 的交流耦合电容器。 但没有声音。

    请帮我提供更多方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter-San:

    仅测试 TPA3138D2时、请确认以下问题。

    问题1. RINP 和 RINN 引脚是否偏置为2.5V?
    问题2. 是否将/SD/FAULT 引脚取消置为"高电平"?
    问题3. 当没有信号输入时、输出(OUTPL/OUTNL 和 OUTPR/OUTNR)是否输出 PWM 信号?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    请参阅随附的波形。

    PCM5100输出似乎是差分信号。 因此 RINP 偏置电压会降至2.5V 以下。

    请检查并告知我任何建议。

    1.黄色:PCM5100输出

    2.绿色:TPA3138 RINP

    3.蓝色:TPA3138 OUTPR

    4.红色:TPA3138故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter-San:

    RINP 引脚上的电压似乎超过了绝对最大额定值。 因此、我认为 TPA3138D2报告了直流检测故障。
    您能否移除 R3以确认 TPA3138D2是否损坏并再次观察 RINP 引脚是否无输入信号?

    此致、
    加藤