This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:音频编解码器的 AEC、ANR 和 EQ 功能。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161497/tlv320aic3254-aec-anr-and-eq-functions-for-the-audio-codec

器件型号:TLV320AIC3254

您好、先生、

我的客户需要音频编解码器的 AEC、ANR 和 EQ 功能。

该应用程序用于 dashcam。

我是否可以知道 TLV320AIC3254是否是合适的器件?  或者、您能否告知哪一个是合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    要回答您的问题、是的、AIC3254是一款合适的器件、但通过更多有关项目时间线和参数的信息、我们可以在我们的发展蓝图中建议更合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为什么 删除 AIC3254数据表中的 AEC 和 ANR 部分?

    如果我的客户想学习 AIC3254 源代码、我们可以在 PPS (PurePath Studio)中找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    抱歉、我们的音频编解码器 miniDSP 没有足够的功能来处理此算法。 因此、我们只能建议添加外部 DSP。