This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:VI 感应故障。 感测到的电压被削波。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938596/tas2770evm-vi-sensing-defective-sensed-voltage-is-clipped

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770

VI 数据通过 TAS2770EVM 上的 USB 接口进行记录。 直到最近工作正常、但现在感测到的电压信号被削波。 然而、放大器的输出未被削波、并且感测到的电流信号未被削波:

 电源提供12.6VDC、放大器设置为17.5dBV。 我也尝试过其他配置、但感测到的电压仍在削波。

电路板是否有缺陷、或者我能否以某种方式对其进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否再次分享您提到的感应电流和电压的图片? 我无法看到它。

    此外、您能否分享有关 PPC3和录音机配置的详细信息? 您是否有一些可以共享的图片或文件以获得更好的详细信息。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    希望这次图片能保持可见。 屏幕截图来自 Adobe Audition。 第一个通道被感测到电流、第二个通道被感测到电压。



    除非有办法复位电路板、否则我认为电路板很有可能出现故障。 我们购买了另一个 TAS2770EVM 电路板、它不存在此问题。 我已检查跳线设置是否相同、PPC 中的设置是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您的反馈。 如果所有条件都相同、则电路板之间不应存在差异。 IV 检测行为是否始终在两个板中重现?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    新电路板工作正常、旧电路板不再工作。 我的意思是新的电路板电压感应数据不会被削波。 从屏幕截图中可以看到、旧电路板感应到的电压被削波。 旧电路板工作得早、我们不知道是什么导致其出现缺陷。 IV 感应行为始终是可重现的。

    我们购买"旧"板只有几个月、因此我认为我们应该将其退回并获得新的板。 除非可以通过以某种方式重置电路板来解决问题。

    此致、

    Kim Therkelsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果您没有将电路板暴露在超出规格的条件下、我认为您可以提交 EVM 退货请求:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    我不知道该板的任何复位过程。

    另一种选择是更换电路板上的 TAS2770器件、以查看它们是否损坏。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.