This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:在 ADC 上电前后启用 AGC 功能

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949598/tlv320aic3254-enable-agc-function-before-after-adc-power-on

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好

我们需要在项目中启用 AGC 功能。

在(https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/715853?TLV320AIC3254-How-to-configure-AIC3254-Stereo-AGC-function-and-what-is-the-difference-between-setting-Stereo-AGC-and-Normal-AGC-#pi320995=2)线程中、它 提供了 ST_AGC.cfg 文件来在 ADC 上电之前启用 AGC 功能。

在应用手册(SLAA446)中、它在 ADC 上电后启用 AGC 功能。

您知道哪一个是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    建议在为 ADC 上电之前启用 AGC。 通常不建议在通道运行时更改任何通道配置、因为这会导致不良的瞬态。 通常、在为通道上电之前、应设置所有通道配置参数。 要更新已通电通道的配置、建议关闭通道电源、更新配置、然后重新为其供电。

    此致。