This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:从 PPC3导入的.h 文件、slaa799a.pdf 中未进行说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948858/tas3251evm-h-file-imported-from-ppc3-without-description-in-slaa799a-pdf

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好!

我们的客户使用了 PPC3并导入了.h 文件, 但 .h 文件中的子地址未在中进行描述  

请参阅上述应用手册中未介绍的紫色块。

此外、请参阅 地址13、每个子地址都有一些其他地址、没有说明、 红色块有说明、但没有 NA。  那么问题是、他是否可以使用这个.h 文件来写入寄存器?  他尝试通过   I2C 写入系数、但结果不正确。  

 此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我 忘记了地址13内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们实际上在 TAS3251处理流程应用手册中提到了第13页寄存器:

    我不确定紫色块是什么意思?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我很抱歉忘记了穿过紫色块。 紫色寄存器也未在应用手册中进行描述。 现在、我了解它也在表7中进行了介绍。 非常感谢您的回复。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    头文件包括 RAM 中的公共系数和 ROM 的一部分。 但并非所有寄存器都向客户开放。  

    客户是否遇到任何问题?  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix,

    非常感谢您的回复、   整个头文件是否具有写入序列? 或者、是否需要注意一些通知?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    它有序列、请按照顺序操作。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix,

    非常感谢。

    此致

    Kailyn