This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA751:ESD 信息

Guru**** 2639985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940469/tpa751-esd-information

器件型号:TPA751

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在寻找 TPA751DR 的 ESD 信息、例如 HBM/CDM。 希望您能帮助我们提供这些信息。

谢谢、确保安全。  


此致、

Cedrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们将请求这些值、并在得到这些值后立即回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    HBM 为4000V、CDM 为1500V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.