This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:VOL/MICDET 终端(如果未使用)

Guru**** 2529060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940458/tlv320aic3100-vol-micdet-termination-if-un-used

器件型号:TLV320AIC3100

如果 在应用中未使用、应如何端接 VOL/MICDET 输入?

2. 如果我想使用 AIC3100的 HPL 和 HPR 输出以差动方式驱动 TPA3131模拟输入 (输入源自单个32位左槽数据)、是否可以使用正确的寄存器设置?  请参阅随附的问题2、其中包含图形。  是否有任何图显示了寄存器说明中显示的 HPL 驱动器输出与 HPR 驱动器输入的连接?

e2e.ti.com/.../Question-2-with-table-settings-included.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1。如果未使用的话、VOL/MICDET 引脚可保持悬空。  

    2.是的、正确。 我使用 EVM 和 GUI 对此进行了仔细检查。 GUI 以初始化脚本启动、我更改的所有内容都是寄存器35至0x81。 下图显示 了可探测的 HPL (红色)和 HPR (黄色)引脚。 您可以看到它们表示差分信号。 遗憾的是、我没有内部方框图来说明这是如何在内部实现的。  

    此致、

    Aaron