This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:布局建议

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946742/pga2505-layout-recommendation

器件型号:PGA2505

您好!

我们希望在 XLR/幻象电源应用中使用 PGA2505。

如果我们不将 EVM 上看到的 PGA2505拆分为 AGND、DGND、48V GND、是否正常?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    是的、您可以连接这些 GND 节点、尤其是 PGA2505的模拟 GND (AGND)和数字 GND (DGND)应保持相同的电势、以避免违反 abs.max 额定值。

    而无需连接48V GND 和其他 Gnd。 据我了解、由于噪声隔离、48V 幻象电源 GND 通常与信号 gnds (AGND 和 DGND)隔离。

    此致、
    Iwata Etsunji