This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M -输出电平不相同

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946919/tas5760m-tas5760m---output-level-not-the-same

器件型号:TAS5760M

尊敬的先生:

我们注意到、在高输出电平下、L 和 R 通道上的信号电平可能会有所不同、大约为+/-1dB。

例如、L 通道可以是24W、而 R 通道可以是26W。

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    它可能是由芯片处于热态时的模拟增益变化引起的。 您是否还可以检查输入电平是否较小?

    BR

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix:

    输入越小、变化就越小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    变化似乎是由 D 类模拟部分(环路中的反馈电阻器)的不匹配引起的。 +/- 1dB 在设计规格范围内。

    谢谢!

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。