请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760M 尊敬的先生:
我们注意到、在高输出电平下、L 和 R 通道上的信号电平可能会有所不同、大约为+/-1dB。
例如、L 通道可以是24W、而 R 通道可以是26W。
这是正常的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们注意到、在高输出电平下、L 和 R 通道上的信号电平可能会有所不同、大约为+/-1dB。
例如、L 通道可以是24W、而 R 通道可以是26W。
这是正常的吗?