This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:OSRCLK

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949314/tas5805m-osrclk

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

什么是 OSRCLK? 数据表中未对此进行说明。

BR、

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naizeng、

    您能否分享此问题的背景信息?

    简而言之、内部 PLL 是指外部 I2S、用于生成内部时钟。 但我们还有用于内部功能的内部 OSR 时钟。  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我只是在学习 TAS5805的数据表。 感谢您的回答。

    BR、
    Naizeng