This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805EVM 发现温度过高

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939599/tas5805mevm-tas5805evm-found-the-temperature-was-too-high

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805M

您好!

我的客户测试了 TAS5805EVM、发现温度过高。 他的设置如下所示。

(1)音频输入源:AP 处理器输入 I2S 未发送任何音频源信号。
(2)扬声器使用8欧姆水泥电阻设置。

请问、您知道 TAS5805EVM 空时的功耗是多少 W 吗? 客户当前将输入功耗设置为5W。
客户的设置有什么问题、您能指导我如何捕获每个错误吗?
请问如何降低功耗?
如果您需要更多信息、请告诉我、我可以联系客户再次进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当客户说器件过热时、是否表示器件正在进入热关断状态? 即使器件未接收到任何信号、也会发生这种情况?  

    我们在 TAS5825M 数据表(第6页和第7页)中提供了空闲流耗数字。  

    您的客户是否能够分享他们将器件置于什么设置下?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    系统10分钟处于热状态时开机不会崩溃;音频输入信号为 I2S -16.3dBFS 级别。 PO 为3.16Vrms

    和 Rigster 设置、如下所示。

    typedef unsigned char cfg_u8;
    typedef union{
    结构{
    CFG_u8偏移;
    CFG_u8值;
    };
    结构{
    cfg_u8命令;
    CFG_u8参数;
    };
    } cfg_reg;

    #define CFG_meta_switch (255)
    #define CFG_META_DELAY (254)
    #define CFG_META_BURST (253)

    /*示例 C 代码*/
    /*
    //可将 n 个字节写入器件的外部实现的函数
    // PCM51xx 和 TAS5766目标需要在多次写入时设置 I2C 寄存器的 HIGH 位(0x80)。
    //有关更多信息,请参阅器件数据表。
    extern int i2c_write (unsigned char * data、int n);
    //外部实现的函数将执行延迟 n 毫秒
    extern int delay (int n);
    //实现示例。 呼叫方式:
    // transmit 寄存器(寄存器、sizeof (寄存器)/sizeof (寄存器[0]));
    void transmit 寄存器(cfg_reg *r、int n)

    int i = 0;
    while (i < n){
    switch (r[i].command){
    CFG_META_SWITCHCH 案例:
    //用于传统应用程序。 被忽略。
    中断;
    案例 CFG_META_DELAY:
    延迟(r[i].param);
    中断;
    案例 CFG_META_BURST:
    I2C_WRITE ((unsigned char *)&r[i+1]、r[i].param);
    i +=(r[i].param /2)+1;
    中断;
    默认值:
    I2C_WRITE ((unsigned char *)&r[i]、2);
    中断;

    i++;


    *

    CFG_reg 寄存器[]={

    //复位
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、
    { 0x01、0x11}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、
    {CFG_META_DELAY、5}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x46、0x01}、

    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x78、0x80}、

    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x61、0x0B }、
    {0x60、0x01}、
    {0x7d、0x11}、
    { 0x7E、0xff }、
    { 0x00、0x01 }、
    {0x51、0x05}、


    { 0x00、0x00 }、
    {0x02、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x00}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、

    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x66、0x87}、
    {0x7f、0x8c}、
    { 0x00、0x29}、
    {0x18、0x00}、
    {0x19、0x80}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x80}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x00、0x2a}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x80}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x80}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x71}、
    {0x32、0x94}、
    {0x33、0x9a}、
    { 0x00、0x2C }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x80}、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x18、0x00}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    {0x1d、0x80}、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x00 }、
    {0x2D、0x80}、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x80}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x80}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    {0x5e、0x57}、
    {0x5f、0x62}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x89}、
    {0x62、0x37}、
    {0x63、0x4c}、
    {0x64、0x08}、
    {0x65、0x13}、
    {0x66、0x85}、
    {0x67、0x62}、
    {0x68、0x40}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    {0x6c、0x02}、
    {0x6d、0x66}、
    {0x6e、0xc4}、
    {0x6f、0x1b}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x80}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    { 0x00、0x2D }、
    {0x18、0x7d}、
    {0x19、0x99}、
    { 0x1a、0x3b },
    {0x1b、0xe5}、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    {0x1E、0x57}、
    {0x1f、0x62}、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x00 }、
    {0x2D、0x80}、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x00、0x2e }、
    {0x24、0x11}、
    {0x25、0x3D}、
    {0x26、0xc3}、
    { 0x27、0x1a }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0xAA }、
    {0x00、0x24}、
    {0x18、0x08}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x08 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x00}、
    { 0x32、0x00 }、
    {0x33、0x00}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x00}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    {0x40、0x08}、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x00}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x08}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    { 0x5e、0x00 },
    {0x5f、0x00}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x00}、
    {0x62、0x00}、
    {0x63、0x00}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x08}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0x00 }、
    {0x6d、0x00}、
    {0x6e、0x00}、
    { 0x6f、0x00 }、
    {0x70、0x00}、
    {0x71、0x00}、
    {0x72、0x00}、
    {0x73、0x00}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x00}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x00、0x25}、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x18、0x08}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x08 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x00}、
    { 0x32、0x00 }、
    {0x33、0x00}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x00}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    {0x40、0x08}、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x00}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x08}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    { 0x5e、0x00 },
    {0x5f、0x00}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x00}、
    {0x62、0x00}、
    {0x63、0x00}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x08}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0x00 }、
    {0x6d、0x00}、
    {0x6e、0x00}、
    { 0x6f、0x00 }、
    {0x70、0x00}、
    {0x71、0x00}、
    {0x72、0x00}、
    {0x73、0x00}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x00}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x00、0x26}、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x18、0x08}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x08 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x00}、
    { 0x32、0x00 }、
    {0x33、0x00}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x00}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    {0x40、0x08}、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x00}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x08}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    { 0x5e、0x00 },
    {0x5f、0x00}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x00}、
    {0x62、0x00}、
    {0x63、0x00}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x08}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0x00 }、
    {0x6d、0x00}、
    {0x6e、0x00}、
    { 0x6f、0x00 }、
    {0x70、0x00}、
    {0x71、0x00}、
    {0x72、0x00}、
    {0x73、0x00}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x00}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x00、0x27}、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x18、0x08}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x08 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x00}、
    { 0x32、0x00 }、
    {0x33、0x00}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x00}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    {0x40、0x08}、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x00}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x08}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    { 0x5e、0x00 },
    {0x5f、0x00}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x00}、
    {0x62、0x00}、
    {0x63、0x00}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x08}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0x00 }、
    {0x6d、0x00}、
    {0x6e、0x00}、
    { 0x6f、0x00 }、
    {0x70、0x00}、
    {0x71、0x00}、
    {0x72、0x00}、
    {0x73、0x00}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x00}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x00、0x28}、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x18、0x08}、
    {0x19、0x00}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x08 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x31、0x00}、
    { 0x32、0x00 }、
    {0x33、0x00}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x00}、
    {0x36、0x00}、
    {0x37、0x00}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x00}、
    {0x3a、0x00}、
    { 0x3b、0x00 }、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    {0x40、0x08}、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x00}、
    {0x4a、0x00}、
    {0x4b、0x00}、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x00}、
    {0x4e、0x00}、
    {0x4f、0x00}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x08}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    {0x5c、0x00}、
    {0x5d、0x00}、
    { 0x5e、0x00 },
    {0x5f、0x00}、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x00}、
    {0x62、0x00}、
    {0x63、0x00}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x08}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0x00 }、
    {0x6d、0x00}、
    {0x6e、0x00}、
    { 0x6f、0x00 }、
    {0x70、0x00}、
    {0x71、0x00}、
    {0x72、0x00}、
    {0x73、0x00}、
    {0x74、0x00}、
    {0x75、0x00}、
    {0x76、0x00}、
    {0x77、0x00}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x00、0x29}、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    { 0x00、0x2e }、
    {0x7c、0x08}、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x00、0x2F }、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x00}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x10、0x00 }、
    { 0x11、0x00 }、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x14、0x00 }、
    { 0x15、0x00 }、
    { 0x16、0x00 }、
    {0x17、0x00}、
    {0x1c、0x08}、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x24、0x00}、
    {0x25、0x00}、
    {0x26、0x00}、
    {0x27、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x00 }、
    { 0x2C、0x00 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x00 }、
    {0x00、0x2a}、
    {0x48、0x00}、
    {0x49、0x01}、
    {0x4a、0x64}、
    { 0x4b、0x0a }、
    {0x4c、0x00}、
    {0x4d、0x01}、
    {0x4e、0x64}、
    { 0x4f、0x0a }、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x01}、
    {0x52、0x64}、
    { 0x53、0x0a }、
    {0x54、0x7E}、
    {0x55、0xd0}、
    { 0x56、0xb5 },
    {0x57、0x2D}、
    {0x58、0x82}、
    {0x59、0x59}、
    {0x5a、0x05}、
    {0x5b、0x7B}、
    { 0x00、0x00 }、
    {0x7f、0x8c}、
    {0x00、0x2b}、
    {0x34、0x00}、
    { 0x35、0x0d }、
    {0x36、0xa6}、
    {0x37、0x86}、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x0d}、
    {0x3a、0xa6}、
    {0x3b、0x86}、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x06}、
    {0x3E、0xD3}、
    {0x3f、0x72}、
    { 0x40、0x00 }、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    {0x44、0x00}、
    {0x45、0x00}、
    {0x46、0x00}、
    {0x47、0x00}、
    { 0x48、0xff },
    {0x49、0x81}、
    {0x4a、0x47}、
    {0x4b、0xae}、
    {0x4c、0xf9}、
    {0x4d、0x06}、
    {0x4e、0x21}、
    {0x4f、0xa9}、
    { 0x50、0xFE }、
    {0x51、0x01}、
    {0x52、0xc0}、
    {0x53、0x79}、
    {0x54、0x00}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    {0x58、0x00}、
    {0x59、0x00}、
    {0x5a、0x00}、
    {0x5b、0x00}、
    { 0x00、0x2D }、
    {0x58、0x01}、
    {0x59、0x53}、
    {0x5a、0x8F}、
    { 0x5b、0xcc }、
    {0x5c、0x01}、
    {0x5d、0x53}、
    { 0x5e、0x8F },
    { 0x5f、0xcc }、
    {0x60、0x00}、
    {0x61、0x22}、
    {0x62、0x1d}、
    {0x63、0x95}、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x65、0x00}、
    {0x66、0x00}、
    {0x67、0x00}、
    {0x68、0x00}、
    {0x69、0x00}、
    {0x6a、0x00}、
    {0x6b、0x00}、
    { 0x6c、0xff }、
    {0x6d、0x81}、
    {0x6e、0x47}、
    {0x6f、0xae}、
    {0x70、0xf9}、
    {0x71、0x06}、
    {0x72、0x21}、
    {0x73、0xa9}、
    { 0x74、0xFE }、
    {0x75、0x01}、
    {0x76、0xc0}、
    {0x77、0x79}、
    {0x78、0x00}、
    {0x79、0x00}、
    { 0x7a、0x00 }、
    {0x7B、0x00}、
    { 0x7c、0x00 }、
    { 0x7d、0x00 }、
    {0x7E、0x00}、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0xAA }、
    { 0x00、0x2e }、
    {0x40、0x01}、
    { 0x41、0xd7 }、
    {0x42、0xe8}、
    { 0x43、0x0a }、
    {0x44、0x01}、
    { 0x45、0xd7 }、
    {0x46、0xe8}、
    { 0x47、0x0a }、
    {0x48、0x01}、
    {0x49、0xd7}、
    {0x4a、0xe8}、
    { 0x4b、0x0a }、
    {0x4c、0x68}、
    {0x4d、0x82}、
    {0x4e、0xf5}、
    {0x4f、bbf}、
    {0x50、0xa7}、
    {0x51、0x9a}、
    {0x52、0x74}、
    {0x53、0x5a}、
    {0x00、0x2b}、
    {0x20、0x6A}、
    {0x21、0x5a}、
    { 0x22、0xdd }、
    {0x23、0xc9}、
    {0x24、0x95}、
    {0x25、0xA5}、
    {0x26、0x22}、
    {0x27、0x37}、
    {0x28、0x6A}、
    {0x29、0x5a}、
    { 0x2a、0xdd }、
    {0x2b、0xc9}、
    { 0x2C、0x68 }、
    {0x2D、0x82}、
    {0x2e、0xf5}、
    { 0x2F、0xbf }、
    {0x30、0xa7}、
    {0x31、0x9a}、
    {0x32、0x74}、
    {0x33、0x5a}、
    {0x0c、0x6a}、
    {0x0d、0x5a}、
    { 0x0E、0xdd }、
    { 0x0F、0xc9 }、
    {0x10、0x95}、
    {0x11、0xA5}、
    {0x12、0x22}、
    {0x13、0x37}、
    {0x14、0x6A}、
    {0x15、0x5a}、
    { 0x16、0xdd }、
    {0x17、0xc9}、
    {0x18、0x68}、
    {0x19、0x82}、
    {0x1a、0xf5}、
    { 0x1b、0xbf }、
    {0x1c、0xa7}、
    {0x1d、0x9a}、
    {0x1E、0x74}、
    {0x1f、0x5a}、
    {0x00、0x2a}、
    {0x34、0x00}、
    {0x35、0x01}、
    {0x36、0x64}、
    { 0x37、0x0a }、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x01}、
    {0x3a、0x64}、
    { 0x3b、0x0a }、
    { 0x3c、0x00 }、
    { 0x3D, 0x01},
    {0x3E、0x64}、
    { 0x3f、0x0a }、
    {0x40、0x7E}、
    { 0x41、0xd0 }、
    { 0x42、0xb5 },
    {0x43、0x2D}、
    {0x44、0x82}、
    {0x45、0x59}、
    {0x46、0x05}、
    {0x47、0x7B}、
    { 0x00、0x00 }、
    {0x7f、0x8c}、
    { 0x00、0x2D }、
    { 0x30、0x01}、
    {0x31、0x53}、
    {0x32、0x8F}、
    { 0x33、0xcc }、
    {0x34、0x01}、
    {0x35、0x53}、
    {0x36、0x8F}、
    { 0x37、0xcc }、
    {0x38、0x00}、
    {0x39、0x03}、
    {0x3a、0x69}、
    {0x3b、0xc5}、
    { 0x3c、0x00 }、
    {0x3D、0x00}、
    {0x3E、0x00}、
    { 0x3f、0x00 }、
    { 0x40、0x00 }、
    {0x41、0x00}、
    {0x42、0x00}、
    {0x43、0x00}、
    { 0x44、0xff }、
    {0x45、0x81}、
    {0x46、0x47}、
    {0x47、0xae}、
    {0x48、0xf9}、
    {0x49、0x06}、
    {0x4a、0x21}、
    {0x4b、0xa9}、
    { 0x4c、0xFE }、
    {0x4d、0x01}、
    {0x4e、0xc0}、
    {0x4f、0x79}、
    {0x50、0x00}、
    {0x51、0x00}、
    {0x52、0x00}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x00}、
    {0x55、0x00}、
    {0x56、0x00}、
    {0x57、0x00}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0xAA }、
    {0x00、0x2a}、
    {0x5c、0x7E}、
    {0x5d、0xd2}、
    { 0x5e、0x19},
    {0x5f、0x37}、
    {0x60、0x81}、
    {0x61、0x2D}、
    {0x62、0xe6}、
    {0x63、0xc9}、
    {0x64、0x7E}、
    {0x65、0xd2}、
    {0x66、0x19}、
    {0x67、0x37}、
    {0x68、0x7E}、
    { 0x69、0xd0 }、
    { 0x6a、0xb5 }、
    {0x6b、0x2D}、
    {0x6c、0x82}、
    {0x6d、0x59}、
    {0x6e、0x05}、
    {0x6f、0x7B}、
    {0x70、0x7E}、
    {0x71、0xd2}、
    {0x72、0x19}、
    {0x73、0x37}、
    {0x74、0x81}、
    { 0x75、0x2D }、
    {0x76、0xe6}、
    {0x77、0xc9}、
    {0x78、0x7E}、
    {0x79、0xd2}、
    {0x7a、0x19}、
    {0x7B、0x37}、
    {0x7c、0x7E}、
    { 0x7d、0xd0 }、
    {0x7E、0xb5}、
    { 0x7f、0x2D }、
    {0x00、0x2b}、
    {0x08、0x82}、
    {0x09、0x59}、
    {0x0a、0x05}、
    {0x0B、0x7B}、
    { 0x00、0x2e }、
    {0x54、0x01}、
    {0x55、0xd7}、
    {0x56、0xe8}、
    { 0x57、0x0a }、
    {0x58、0x01}、
    {0x59、0xd7}、
    {0x5a、0xe8}、
    { 0x5b、0x0a }、
    {0x5c、0x01}、
    {0x5d、0xd7}、
    { 0x5e、0xe8 },
    { 0x5f、0x0a }、
    {0x60、0x68}、
    {0x61、0x82}、
    {0x62、0xf5}、
    { 0x63、0xbf }、
    {0x64、0xa7}、
    {0x65、0x9a}、
    {0x66、0x74}、
    {0x67、0x5a}、
    { 0x00、0x00 }、
    {0x7f、0x8c}、
    { 0x00、0x2e }、
    { 0x10、0x00 }、
    {0x11、0x80}、
    {0x12、0x00}、
    { 0x13、0x00 }、
    { 0x0c、0x00 }、
    {0x0d、0x80}、
    { 0x0E、0x00 }、
    { 0x0F、0x00 }、
    { 0x08、0x00 }、
    {0x09、0x80}、
    { 0x0a、0x00 }、
    { 0x0B、0x00 }、
    {0x18、0x00}、
    {0x19、0x80}、
    { 0x1a、0x00 }、
    { 0x1b、0x00 }、
    {0x1c、0x40}、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    {0x20、0x40}、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    //寄存器调优
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x4c、0x30}、
    { 0x03、0x03 }、

    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x78、0x80}、


    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在客户测试或客户电路板期间使用了 TAS5805M EVM 电路板?

    如果 TAS5825M EVM 出现故障、使用的是哪种器件? 或底部电感器。 有关测试条件、请在下面确认:

    • 如何判断"太热"? 是否可以测量外壳温度?
    • PVDD 电压、扬声器负载、输出功率是多少?
    • 请捕获输出 PWM 波形(空闲和播放功率)。
    • 向我们分享您的 PPC3文件。

    此致