请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3100 您好!
正弦/方波输入端的最大输出功率
关于 TLV320AIC3100的最大输出功率、我的客户提出了一个问题。
(问题)
由于评估扬声器的输入功率、因此它们将使用正弦/方波(1KHz)输入进行测试。
根据数据表、SPKVDD = 5.5V (D 类增益= 18dB、THD = 10%)时的最大输出功率为2.5W。
当输入信号为正弦波或方波时、最大 D 类增益的最大输出功率是多少?
(他们认为、方波输入可能会使输出失真更大。)
电气特性是否还通过正弦波测试?
此致、
TAO_2199