This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:关于正弦/方波输入的最大输出功率。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949263/tlv320aic3100-about-max-output-power-at-sine-square-wave-input

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

正弦/方波输入端的最大输出功率

关于 TLV320AIC3100的最大输出功率、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

由于评估扬声器的输入功率、因此它们将使用正弦/方波(1KHz)输入进行测试。

根据数据表、SPKVDD = 5.5V (D 类增益= 18dB、THD = 10%)时的最大输出功率为2.5W。

当输入信号为正弦波或波时、最大 D 类增益的最大输出功率是多少?

(他们认为、方波输入可能会使输出失真更大。)

电气特性是否还通过正弦波测试?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    我必须承认、我不是 D 类放大器专家、因此我需要与我的同事就此事进行讨论。 我们的大多数测试信号都是1kHz 正弦波、但我还需要确认这一点、因为数据表的电气特性部分中也没有提到这一点。 我很快会回来的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    在此处进行跟进...

    音频应用主要是频带限制为20kHz、其中作为方波、违反了对频带限制的基本假设。 不可能在没有明显失真的情况下运行方波。

    对于电气特性测试、我们确实使用1kHz 正弦波、因为这是一种标准。 希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Aaron