This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:加电/断电时发出较大的噼啪声

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946268/pga2310-loud-pop-on-power-up-down

器件型号:PGA2310
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

当 PGA2310打开或关闭时、它会在2V 时产生较大的杂音峰值、我该如何停止这种情况? 这是输出上的加电波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的音频生产专业人员通常建议在所有上游设备打开后最后打开放大器和有源扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于、我在 DIY 耳机放大器中使用此器件、PGA2310使用与驱动器相同的双路15V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、PGA2310的设计未采用无爆音架构。
    因此、一些客户在 PGA2310和扬声器/耳机驱动器之间插入了继电器等开关。
    虽然我认为对称电源斜升(例如 TPS7A39 )可能有助于抑制加电/断电期间的噗噗声噪声、但遗憾的是、很难完全消除这种噪声。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器或分流 FET 是在电源稳定之前保持输出连接的常用方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电瞬态也相当极端、我将依赖继电器或在 PGA2310之前使用的任何继电器来关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何停止更极端的断电瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在关闭 PGA2310之前是否很难关闭继电器或耳机驱动器?


    如果您同时使用 PGA2310和耳机驱动器的共享电源、PGA2310电源引脚上较高的去耦电容器可能有助于在耳机驱动器关闭期间具有更大的延迟。 (但请注意、较高的去耦电容会导致 PGA2310上弹出的电容较高。)
    如果您使用 PGA2310的独立电源和继电器或耳机驱动 器、它有助于在关闭 PGA2310之前关闭继电器或耳机驱动器。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于使音频输出静音的一个旧技巧是将 N 沟道 JFET 分流(接地)。 例如、请参阅 此处 (并向下滚动到第2部分)。

    N 沟道 JFET 在其栅极为0V 时导通、这意味着放大器输出分流至接地。 要实现正常运行、即通过使其栅极变为负极来关闭 JFET、类似于负电源轨。

    如文章所述、JFET 导通电阻大约为一个或两位数欧姆(不像 MOSFET 那样为毫欧姆)、因此这限制了衰减量。 我可以想象、40dB 的衰减足以实现上电/断电静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个用于放大器输出的 TE D3023 5V 继电器、并通过10V 齐纳二极管通过+15V 电源为其供电。在上电 Pop 稳定后、它会打开、并在断电 Pop 开始之前关闭电源、因此问题迎刃而解!