This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:SPKVDD = 5.0V 时的最大输出功率

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948546/tlv320aic3100-about-max-output-power-at-spkvdd-5-0v

器件型号:TLV320AIC3100

您好!
关于 TLV320AIC3100的最大输出功率、我的客户提出了一个问题。

(问题)
根据数据表、SPKVDD = 5.5V (D 类增益= 18dB、THD = 10%)时的最大输出功率为2.5W

当 SPKVDD 为5.0V 时、在相同条件下的最大输出功率是多少?
或者如何估算最大输出功率?

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此产品中、电源电压和功率增加具有相当线性的关系。  因此、使用5V SPVDD 电源时的预期功率约为2W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我通知了我的客户、并将关闭此主题。

    此致、

    TAO_2199