This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:播放特定歌曲时无声音输出

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948800/tas2557evm-no-sound-output-during-playing-specific-song

器件型号:TAS2557EVM

您好!

一般情况下、它工作正常、但发现输出有时会下降、无法通过播放特定歌曲恢复。  

-它总是在同一个点停止

-通过减小音量,停止点发生了变化

——它与播放顺序无关,例如播放10首歌曲,这首歌曲总是有问题

之后、扬声器没有声音、需要重启电源才能恢复。 I2S 接口正常、播放器继续播放。  

可能导致这种情况的原因是什么以及如何解决?

Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christy、

    感谢您提供的详细信息。 我们的团队将对此进行研究、并将尽快回来。

    同时、您能否提供寄存器配置或 PPC3设置? 您是否还有关于您使用的电源和跳线放置的详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christy:

    音频停止后、您可以从书籍0第0页读取寄存器0x68和0x6C 吗? 我想检查是否有任何标志被触发。

    您使用的是 EVM 还是定制板? 如果使用定制板、您可以共享原理图吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan。

    它发生在电路板外、我们解决了这个问题、它来自输入电源、模拟块寄存器被设置为关闭、发生时为00。  

    Christy