This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:是否可以单独控制 PCM5141的数字音量输出?

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947845/pcm5141-can-the-digital-volume-output-of-pcm5141-be-controlled-separately

器件型号:PCM5141
PCM5141的数字输出音量能否单独控制? 如何控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    数字 I2S 输出被视为"线性输出"、因此不受主音量寄存器控制。  如果您愿意、您可以实施客户流程以调整音量。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    用户验证后、他们可以通过 PAGE0、R61、R62控制 I2S 输出的音量、还可以控制 DAC 模拟输出的音量。 用户有以下问题
    是否可以在小型 DSP 处理流程中控制 SDOUT 的音量?
    在图中、int8xOutROM_1是指模拟输出? 我能否在 D_I2S_OUT_1前面添加音量栏以单独控制它?
    如何将 GDE 中的流量集成到 PurePath 控制台?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嵌入的图像在您的帖子中不可见。

    您可以再次附加吗? 我们负责此设备的应用工程师也在度假。 请等待回复延迟。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    很抱歉、图片未在上次回复中上传。 这一次我发送附件中的图片时、请注意附件。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责此器件的应用工程师正在休假。 请等待回复延迟。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可以在单个流程中使用多个音量控制组件。  这将设置"基线"值。  例如、您可以将线性输出音量设置为-3dB、将模拟输出设置为-6dB。  现在、如果您向第0页、R61和 R62寄存器写入-6dB、则线性输出音量将为-9dB、模拟输出音量将为-12dB。

    谢谢、

    Paul