This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:双二阶系数计算器

Guru**** 2384640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939931/tlv320adc3101-biquad-coefficient-calculator

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

一位客户询问:TI Biquad 系数计算器软件不支持将高通滤波器设置为10Hz 以下。 如何配置5Hz 高通滤波器?

你能给你 什么 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否考虑将一阶数字 IIR 用于高通滤波器而不是 BiQuad?  IIR 更适合于直流成分去除(高通滤波)。