This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:如何将 GDE 流量集成到 PurePath 控制台?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948178/pcm5141-how-to-integrate-gde-flow-into-purepath-console

器件型号:PCM5141
主题中讨论的其他器件:PCM5142
如何将 GDE 中的流量集成到 PurePath 控制台?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。 我们负责此设备的应用工程师正在度假。

    请预计延迟回复。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可以使用 PurePath Studio 来设计流程。  然后、您可以使用 PPS 或 PPC 来运行 PCM5142上生成的.cfg 文件的程序。

    谢谢、

    Paul