This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:最小负载

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939446/tpa3138d2-minimum-load

器件型号:TPA3138D2

您好!

最小负载如下所示;

另一方面、TPA3138D2可以将 PLIMIT 和该限制电压设置为虚拟轨。

如果虚拟轨设置为低于10V、我们是否可以考虑最小负载为1.6Ω Ω?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    对于1.6 Ω 的情况、您是否期望 TPA3138D2输出为 PBTL (单声道)或 BTL (立体声)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的回答。

    输出为 PBTL。

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    明白了。 数据表指定了 PBTL 模式10V PVDD 情况下的1.6 Ω 最小负载。 您的问题是扬声器负载变化、对吧?

    此外、PLIMIT 还有助于限制 RMS 输出功率、从而避免过流保护触发。 但是、另一个主要问题是启动期间的峰值电流或电感器纹波电流。

    因此、对于最小负载、我们建议使用更大的电感器来降低峰值电流或纹波电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    >您的问题是扬声器负载变化,对吧?

    不、我现在不关心扬声器负载的变化。

    我想知道 PLIMIT 在 VCC>10V 时是否允许1.6Ω Ω 负载。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    TPA3138过流为3.5A。 如果 PLIMIT 的 PVCC>10V @1.6 Ω 情况可能会触发过流阈值、则可以使用该情况。

    此致、

    Derek