This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪款超低功耗 ADC 可将音频转换为 WAV 并保存到 microSD 卡

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6005, AIC111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949155/which-ultra-low-power-adc-to-convert-audio-to-wav-and-save-to-microsd-card

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6005AIC111

我继续学习音频、现在我想使用 ADC 将模拟音频转换为数字音频、然后将其保存为 WAV 文件到 microSD 卡(最终)。

我查看了 AIC111 (音频编解码器)、一些 ADC、然后查看了内置 ADC 的 MSP430FR6005 MCU。 我不知道执行所有这些操作的最节能的方法是什么。

请您向正确的方向指明我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    AIC111是语音频带编解码器-您的最终目标是捕获/录制和回放语音消息吗?  我们的产品系列中没有任何 ADC 可直接将音频采集到 WAV 文件或将数据存储在 SD 卡上、因此您可能只需要使用 MSP430FR6005上的 SD24即可。  以下 一个可能会对您有用的应用手册。