This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:需要采用 QFN 封装的音频放大器建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2563, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948935/tas2563ybgevm-dc-need-suggestions-for-audio-amplifier-in-qfn-package

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2110TAS2563TAS2505

您好!

我正在寻找具有类似 TAS2563的音频处理功能的音频放大器、但采用 QFN 封装、因为0.4mm 间距 BGA 封装需要焊盘通孔、而且由于我们的设计中没有任何其他 BGA、因此我们不希望使 PCB 制造和组装更加昂贵。 TAS2110是采用 QFN 封装的理想选择。 但是、它没有音频处理功能。 我们以前的产品版本中使用的是 TAS2505。 它仍然是一个不错的选择、但它没有 PPC3兼容性、正如我所知、TAS2563类新型音频放大器提供了越来越多更好的功能。

  • 我们的产品由3.7V 单节锂离子电池供电。
  • 我们计划使用额定功率为1至5W 的8 Ω 单声道扬声器。
  • 需要音频处理能力。
  • 升压 D 类(更好的效率更好)
  • QFN 封装。
  • PPC3或任何其他软件兼容性、 便于轻松评估。
  • 如果 VDD 为1.8V 且没有实现 LDO、则 IOVDD 专用引脚最好不要为每个 IO 引脚使用额外的电平转换器。

您能否与我们分享可能适合我们要求的音频放大器建议?

非常感谢您的帮助。

Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burak、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看您的要求列表、并提供一些建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    您能否提供项目时间表的详细信息?
    我们目前正在努力发布采用 QFN 封装的 TAS2563、并将在今年年底前推向广阔市场。 如果您认为这是一个不错的选择、我可以与您分享数据表草稿以及引脚说明和封装详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    这是一个完美的消息。 如果您能与 我分享数据表草稿以及引脚说明和封装详细信息、那将会很棒。 根据我们的时间表、我们计划在2021年8月进行大规模生产、并计划在今年年底之前完成初步原型设计。 我认为、在获取样片以用于原型设计时、这里只有一个问题。 我们可以获得 TAS2563的 QFN 样片以在我们的初步原型中对其进行评估的最早日期是什么? 如果我们能够在广泛的市场上获得样片、这将是完美的。

    此致、

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    让我离线联系您、与我们的产品工程团队联系、了解有关样片供货情况的详细信息。
    我现在要关闭这个线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器