This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1012:麦克风信号的双路输出

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948625/lmv1012-dual-output-for-microphone-signal

器件型号:LMV1012

大家好、

我的客户正在寻找麦克风系统的双输出信号。

其麦克风规格如下所示。 LMV1012是否适合其设计?

阻抗:2.2k Ω

灵敏度:-44db (大约:6.3mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    我们将查看此主题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    "双输出信号"是指差分输出吗? 或两个通道?

    如果您在寻找两个通道、则可以使用一对 LMV1012或双通道运算放大器。 您应该考虑 LMV1012是一款非常小的 DSBGA 器件、不确定这是不是您想要的。

    如果您需要差动输出、或许可以选择使用全差动放大器、您可以查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/sboa332/sboa332.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的帮助。 它是双通道。

    如果源信号仅为一个通道、您是否建议从负载效应的角度将两个具有单源的 LMV1012连接到双输出通道、而不是一个 LMV1012。 不确定 在通常情况下 LMV101将连接到哪种负载?

    Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以连接两个具有单电源的放大器。

    LMV1012的输出连接取决于您的应用、它可以连接到功率放大器进行侦听、也可以连接到 ADC 进行记录。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器