This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:2W、8 Ω 扬声器、5V PVDD 时的效率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939663/tas5825m-efficiency-at-2w-8ohm-speaker-5v-pvdd

器件型号:TAS5825M

大家好、

您能告诉我5V PVDD、2W、8 Ω 扬声器的精确效率吗?

我可以找到7.4V、但我找不到5V。

请告诉我准确的&符号吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    效率与 LC 滤波器、PWM 开关、调制等各种配置有关。 数据表图只是基于 EVM 测量的一个参考数据、无法保证所有条件、例如5V、8ohm、2W。

    建议订购 TAS5825M EVM 并测量您的系统条件。

    此致