This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:直流偏移故障模式、检测和保护

Guru**** 2781185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939471/tlv320dac3100-q1-dc-offset-failure-mode-detection-and-protection

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

TLV320DAC3100-Q1的 D 类扬声器输出端是否存在直流失调电压故障模式?

我担心输出端的直流偏移过大可能会损坏连接的扬声器。

第一。 是否存在 这样的故障模式?

2。 如果是、您能否解释故障理论?

3号。 IIS 有一个用于检测直流偏移误差的函数吗?

4.   是否有防止此故障的保护机制?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    遗憾的是、TLV320DAC3100-Q1为 D 类驱动器提供的唯一故障或错误标志与短路事件有关。 该标志位于第1页/寄存器32/位 B0中。 此外、该器件具有过热标志、可通过第0页/寄存器3访问该标志。

    但是、直流偏移误差没有标志。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    FMEA 备用点是否存在这样的直流偏移误差故障模式?

    如果没有保护、但存在这样的故障模式、我需要为此添加一个安全机制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我不知道 FMEA 备用点的直流偏移误差故障模式。 我认为这不是我们用于在此器件上测量的参数。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.