This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5825M:CCS/TAS5825M

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948109/ccs-tas5825m-ccs-tas5825m

器件型号:TAS5825M

工具/软件:Code Composer Studio

我对 EQ GUI 有与此处询问的类似问题: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/911062/3367549?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5825M%2520software#3367549

如果用户无法获得视觉反馈、则无需为其提供更改 EQ 的功能。 EQ GUI 框架是我们制造商期望通过芯片制造商(与竞争对手一样)提供的内容。

此外、一些有关的 Mathlab / Octave 代码示例

高通可变 Q

低 PAS 可变 Q

低音架

可高音搁板。

此处已询问: e2e.ti.com/.../856984

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janis、

    EQ 可通过均衡器选项卡中的 PPC3 TAS5825M 应用进行配置、并提供可视反馈。 已链接的 e2e 帖子中提供了用于在外部计算 EQ 滤波器的代码样本。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回答。

    也许我对我的问题还不够理解-我问的是通过实现与 PPC3类似但受限的功能来设想最终用户的能力。 PPC3对最终用户而言并不是很容易访问、而且它提供的功能比我们希望的用户多、包括损坏放大器或驱动器的风险。

    我要问的是、TI 是否可以为支持 DSP 的 TAS 系列放大器提供制造商 SDK 或框架、以便轻松构建我们自有品牌的有限 PPC3类型软件。 这将为 TI 的放大器系列开辟巨大的市场机遇。

    此致、

    Jānis μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回答。

    也许我对我的问题还不够理解-我问的是通过实现与 PPC3类似但受限的功能来设想最终用户的能力。 PPC3对最终用户而言并不是很容易访问、而且它提供的功能比我们希望的用户多、包括损坏放大器或驱动器的风险。

    我要问的是、TI 是否可以为支持 DSP 的 TAS 系列放大器提供制造商 SDK 或框架、以便轻松构建我们自有品牌的有限 PPC3类型软件。 这将为 TI 的放大器系列开辟巨大的市场机遇。

    此致、

    Jānis [引用用户="Luis Fernandes de Pina"]

    您好 Janis、

    EQ 可通过均衡器选项卡中的 PPC3 TAS5825M 应用进行配置、并提供可视反馈。 已链接的 e2e 帖子中提供了用于在外部计算 EQ 滤波器的代码样本。

    此致、

    Luis

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janis、

    我将与我们的软件团队一起讨论它、但目前我们没有 PPC3框架、我们无法与客户分享。 PPC3的某些方面、例如我们的 SmartAmp 技术是 TI IP、PPC3提供了一种安全稳定的方法来为 TI 音频器件配置 SmartAmp。

    通常、对于音频系统、工程师或设计人员负责配置、验证和测试其 DSP 处理流程和器件配置、以便他们使用我们的扬声器放大器定义产品的性能和体验。 PPC3是一款工程和开发工具、不是面向最终用户(意味着最终系统的客户)、而是面向构建该系统的工程师/音频专家。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您将此内容传递给软件团队。

    我们在这里看到了一个特定的市场机遇、因此提供这样的框架可能非常有用、至少对于软件的交互式输入混频器和 Biquad EQ +相关 GUI 部分而言是如此。

    此致、

    Jānis μ A

    [引用用户="Luis Fernandes de Pina"]

    您好 Janis、

    我将与我们的软件团队一起讨论它、但目前我们没有 PPC3框架、我们无法与客户分享。 PPC3的某些方面、例如我们的 SmartAmp 技术是 TI IP、PPC3提供了一种安全稳定的方法来为 TI 音频器件配置 SmartAmp。

    通常、对于音频系统、工程师或设计人员负责配置、验证和测试其 DSP 处理流程和器件配置、以便他们使用我们的扬声器放大器定义产品的性能和体验。 PPC3是一款工程和开发工具、不是面向最终用户(意味着最终系统的客户)、而是面向构建该系统的工程师/音频专家。

    此致、

    Luis

    [/报价]