This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:使用 PPC3 GUI 评估 TAS5825所需的评估板

Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948346/tas5825mevm-eval-boards-required-to-evaluate-tas5825-using-ppc3-gui

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5825MPurePath-CMBEVM

评估。 使用 PPC3 GUI 评估 TAS5825m 时需要模块?

我似乎需要 PPC3主板和放大器评估模块。

我的计算机上有 PPC3、需要添加 TAS5825模块。

请提供我订购所需的确切器件型号。

谢谢、欢呼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     就硬件而言、您将需要 TAS5825MEVM 和 PurePath-CMBEVM。 就是这样! 只需单击此消息中提供的指向这些确切 EVM 的链接。

     此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。。。 问题已解决。

    谢谢