This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:状态与放大器中的位设置;扬声器开路负载期间的负载诊断寄存器

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938732/tas5421-q1-bit-setting-in-status-load-diagnostic-register-during-speaker-open-load

器件型号:TAS5421-Q1

尊敬的先生:

问题:

1)在状态和负载诊断寄存器0x02中、当 D4位(处于故障状态)设置为1?

  它是否与/FAULT 引脚相关? 当/fault 处于活动状态时、意味着将设置为1?

2) 2) 在状态和负载诊断寄存器0x02中、当扬声器负载开路时、D4位是否设置为1?  

3) 3)检测扬声器是否存在开路负载的正确方法是什么?  只能读取负载诊断寄存器中的位 D2吗?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    在负载诊断期间、FAULT 引脚将在接地短路、电源短路或负载短路时置为有效。  负载开路时、寄存器将指示负载开路故障引脚将不会置位、输出将开始切换。

    该器件只能在负载诊断期间检测开路负载、而在负载诊断运行后读取寄存器将提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    为了进行确认、FAULT 引脚是否与状态和负载诊断寄存器0x02中的 FAULT 位 D4位相关?

    意味着当 FAULT 引脚被置位时、D4将被置位1、对吧?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    FAULT 引脚和寄存器位 D4有效、用于接地短路、电源短路和负载短路。  在负载开路时、将设置 D4位、但 FAULT 引脚未置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    除了在负载时发生故障外、是否会针对过压、欠压和过热等其他情况将位 D4置位?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    我将为 您清除这个问题。  

    寄存器0x01是故障寄存器。  这是一个保存故障值的锁存寄存器。  通过循环/STANDBY 引脚来清除。 指示以下故障: 过热、直流失调电压、PVDD 过压、PVDD 欠压、过流、 和负载诊断。

    寄存器0x02是一个状态寄存器、当条件被清零时自动清零。  任何负载诊断故障条件都将在此处报告、当负载诊断故障被修复时、它将清除该位。  当故障被清除时、它将清零 D4、但故障将粘滞在寄存器0x01中。  

    除开路负载外、故障引脚将在所有故障条件和所有负载诊断故障条件下置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的详细解释。

    1) 1) 当故障被清除时、它将清零 D4、但故障将粘滞在寄存器0x01中。  =>这是否意味着寄存器0x01中的任何故障也会将 D4位(寄存器0x02)置为有效?

    2) 2)我的理解寄存器0x02只能通过循环/STANDBY 引脚刷新、对吧?

    很抱歉、我们问了很多问题、因为我们检测 到 D 放大器出现故障。

    软件实现正在读取寄存器0x02中的所有位 D0、D1、D2、D3、D4 (输入或编码)。  

    但我们不知道哪个位实际有效。  

    我们需要找出导致故障的可能性、尤其是当故障被置位时、位 D4。

    谢谢。

    此致、

    金  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    这已与您当地的应用工程师脱机。