This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1YFFEVM:SNR 规范

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948548/tpa2011d1yffevm-snr-spec

器件型号:TPA2011D1YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TPA2011D1

大家好、

客户希望将 TPA2011D1用作扬声器放大器、他们正在与我们一起检查此器件的 SNR 数据、您能不能帮助提供此数据?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    在以下条件下、TPA2011D1的 SNR 值为93dB:

    -A 加权过滤器
    - 1KHz、1Vrms 正弦波
    - VDD = 3.6V、输入交流接地、 C μVRMS I = 2μF μ F、f = 20Hz 至20kHz

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果在8欧姆负载下达到1W 输出、根据我的计算、SNR 将为103dB、 这是正确的吗?

    谢谢、此致、

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您的计算正确。 在这些条件下、它将产生103dB 的 SNR 值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.