This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:如何连接未使用的通道

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947428/tpa2008d2-how-to-connect-unused-channel

器件型号:TPA2008D2

尊敬的专家:

我的客户对 TPA2008D2有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

TPA2008D2是一款双通道产品。
但我们手头有库存、因此我们仅考虑将其与 R 结合使用

在本例中、

(1) L 输入连接端子(LINP / Linn)通过电容器(大约0.1uF)连接到 GND 是否存在任何问题?

(2) L 扬声器连接端子(LOUTP/LOUTN)是否开路?

(3)您能否告诉我们、在这种使用中、电路中是否还有其他需要注意的问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schinichi、

    如您所述、未使用引脚的连接正确。 必须将每个模拟输入引脚连接到0.1uF 电容器以连接到 GND。 对于未使用的输出、它们必须保持悬空。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    我知道模拟输入引脚必须连接到0.0uF 电容器以连接到 GND、并且输出保持开路。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的回答。 如果您需要我们的额外支持、请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一