This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:存在输出对地短路问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947393/tas5630b-have-output-short-to-gnd-issue

器件型号:TAS5630B

降级器、

我们使用 TAS5630BPHDR 来驱动2个扬声器、在使用过程中、某些扬声器会发生损坏。

我们测试 这种现象是:

TAS5630B 的四个输出引脚(OUT_A/B/C/D)、其中一个引脚短接至自身 GND (GND_A/B/C/D)。

2.引脚-17 (/SD)置为高电平。

3.引脚19 (就绪)没有输出。

PVDD 为42V、  

每个扬声器为8欧姆/150W;

PWM 频率为400KHZ;

输出模式为 BD 模式。

我们使用 TAS5630B 制造了将近500件、 而50件则有这个问题。

我无法理解。

如何进行调试?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出高功率时器件是否损坏? 您能否提供布局?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    我们的客户不希望打开文件。

    那么、您能告诉我您的电子邮件吗?  

    我将发送 sch 和布局文件。

    谢谢、

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    我向您发送了电子邮件。

    您的电子邮件sam.zhang@ti.com 对吧??

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已收到电子邮件。 我正在调查此问题并离线回复您。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam

    提前感谢您。

    我将等待您的积极解决方案。

    此致、

    Kim