This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:表2上 PLIMIT 电压与输出电压振幅(Vp-p)之间的关系

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938998/tpa3112d1-relationship-between-the-plimit-voltage-and-output-voltage-amplitude-vp-p-on-table-2

器件型号:TPA3112D1

大家好、

我的客户将使用 TPA3112D1、并提供了一些有关 PMIM 的问题、如下所示

  1. 在第7.3.3节 PLIM 中、数据表指出" PLIMIT 电路设置输出峰间电压的限制。 ~ 该虚拟轨是 PLIMIT 引脚电压的4倍。' 然而、输出电压振幅(Vp-p)与表2上的4*PLIMIT 电压不匹配。
    如何在表2上计算输出电压幅度(Vp-p)?
  2. 此外、如何在表2上计算 Ouptut 功率(W)?
    是否可以根据公式(1)推导出?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    该计算适用于未削波的应用。 表3数据具有一些削波输出功率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    我是 Shota Mago 的客户。

    表3显示了输入的直流检测的内容。
    表2显示了限制输出功率的函数内容。
    表3和表2是否相关?

    我想知道如何将输出功率限制为1.5W。
    请告诉我如何找到限制为1.5W 的 PLIMIT 电压、以及如何找到连接到 PLIMIT 的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我检查了错误数据表。  

    正确的是 表2、其中哪些数据具有一些削波输出功率。

    直流故障与 PLIMIT 功能无关。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会再问你。

    表3中的项目列为 AV (dB)和 Vin (mV、差分)。 内容与 Vin 有关。
    我认为它与项目内容的输出功率无关。
    或者商品内容是否错误?

    我想知道如何将输出功率限制为1.5W。
    请告诉我如何找到限制为1.5W 的 PLIMIT 电压、以及如何找到连接到 PLIMIT 的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、表3仅描述直流检测故障。 表2是示例数据、但其中包括削波后的数据。

    对于您的应用、Pout=1.5W、如果负载阻抗为4欧姆、则线迹和电感的阻抗为0.1欧姆、我们可以根据以下计算来计算 Vp、如数据表第13页所示:

    1.5W=(((4/(4+2*(0.24+0.1))*Vp)^2)/2*4

    0.24 Ω 是 RDS 阻抗; 1.5W 的计算功率用于未削波的功率。

    则 Vp 为4.06V。  VP = 4×PLIMIT 电压、因此 PLIMIT 电压应为1.02V;

    这是计算数据。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢你。

    此致、