This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询连接到 Blackfin 处理器的 TLV 编解码器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947819/query-for-tlv-codec-connecting-to-blackfin-processor

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

大家好、

 

我们购买了 TLV320AIC3106电路板、并尝试与 Blackfin EZKIT 通信 。我们使用 ADI 参考示例进行 IIC 接口。

参考代码使用地址0x18 (Blackfin --> digiPOT IIC 通信)

我们的项目要求是、我们必须将 Blackfin 连接到地址与 digiPOT (0x18)相同的外部编解码器(TLV320 AIC3106)。

我们还在应用程序代码中将地址从0x18修改为0x19、但仍然无法与编解码器通信。 两种方法都不起作用。  

此外、我们不会通过 USB 运行任何应用 GUI、而 USB 仅用于提供电源。

GUI 无法正常工作、这是我们尝试解决的另一个问题。 同时、我们尝试将 Blackfin 连接到 TLV 编解码器。

请澄清以下问题。

  1. 请确保我们在 TLV 编解码器板中是否有跳线或任何其他设置来连接到我们错过的 EZKIT、或者缺少任何其他步骤

请尽早为我们提供支持。

此致、

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    MFP0和 MFP1引脚似乎正确短接、以将 I2C 地址设置为0x19。 您是否检查了电源电平以确保器件获得必要的电源? 检查 I2C 写入以确保发送的命令有效也会有所帮助。  

    遗憾的是、我没有尝试将 EVM 连接到和 EZKIT 的经验、因此没有简单的方法指南。 我们可以采取必要的步骤来调试这种情况。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、我已验证 SCL 线路中的电源电压为3.3伏。 我们的示例代码用于内部通信(Blackfin 至 digiPOT (0x18))、但编解码器外部的示例代码无法正常工作。

    最初、保持1.8V (JMP20 2-3)的跳线设置 已更改为3.3V (JMP 1-2)  

    您能否确保、如果母板连接中存在任何其他跳线设置或其他引脚连接、我们会因为这些连接而收到 IIC 故障错误。

    谢谢、此致、

    Dilip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、您好!

    还有几个问题:

    • 将 EVM 的 GND 连接到控制器的 GND 的绿色导线是吗?
    • 您能否共享发送到编解码器的 I2C 通信的示波器截图?

    此致、

    Aaron