请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、TI 成员
TAS5805M 应用于我们的电路板。 在移植驱动程序之后(基于 TI 官方网站上的 Linux 驱动程序)、AMP 可以正常播放声音。
但是、DSP 似乎无法正常工作、当我们尝试使用寄存器(book8C、第2A 页、reg0x24-0x2B)设置 DSP 卷时、该卷没有变化。
我们已通过 I2C 读取相应的寄存器、这些寄存器已按预期进行更改。
添加更多信息:
SDOUT_SEL 寄存器已默认设置为0x00。 SDOUT 是 DSP 输出
2.在 IIS 时钟(44.1K)稳定后、DSP 初始化。
请给我们一些有关检查此问题的提示吗? 谢谢你。
此致
马菲奥纳