This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:I2C 运行时钟

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947753/tas2505-clock-for-i2c-operation

器件型号:TAS2505

各位专家、您好!

对于 PLL 使用的 BCLK、我想确认用于器件操作和 I2C 通信的时钟输入。

BCLK 是否需要用于 I2C 操作?

BCLK 输入仅用于通过 I2S 接收音频是否可以接受?

即、当 PLL 不使用时、BCLK 可以被停止?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    I2S 和 I2C 时钟相互独立。 正确的 I2C 通信不需要 I2S 时钟。 您可以配置器件、然后在需要音频流时运行 I2S 时钟。

    但是、为了发送音频数据、您将始终至少需要 BCLK 和 WCLK。 WCLK 定义通道数据、BCLK 定义位传输。 因此、正确的音频配置需要两个时钟。 您实际上可以通过单个 MCLK 生成它们、但您需要将主机处理器定义为从机。

    我建议查看此文档、了解有关主模式和从模式的更多详细信息。 但是、请记住、音频数据传输始终需要 BCLK 和 WCLK。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa469/slaa469.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。

    我想确认一点。

    I2C 是否仅使用 SCL 和 SDA 而不使用任何其他时钟?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    没错。 I2C 和 I2S 是独立的通信线路。 I2C 通信仅使用 SCL 和 SDA 线路工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.