This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:与 PVCC 的输出摆幅相关性

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939062/tpa3130d2-output-swing-dependency-with-pvcc

器件型号:TPA3130D2

大家好、团队、

这可能是一个基本问题、但让我确认一下、以防万一。

当输入保持相同电平时、输出摆幅调制是否具有相同的电平而不具有 PVCC 相关性?
(例如、LC 滤波器之后的输出正弦波摆幅电平通过调制 PWM 速率保持不变、而不通过 PVCC=22V 至26V 提供任何反馈。 正确吗?)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    TPA3130D2采用闭环 D 类结构、这意味着通过 GAIN/SLV 引脚配置放大器增益。 在削波之前、与 PVDD 没有直接关系。

    这意味着相同的输入电平将产生相同的输出功率@22V/26V PVDD。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的解释。 这是一个好知识。
    为了让我更好地理解、我尝试在数据表上找到有关闭环结构的说明。
    如果您有任何合适的材料或应用手册来解释该结构、您能否发送它?

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    选择性披露材料将发送到您的电子邮件。 请参考。

    此致