This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0172:TPA0172

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945426/tpa0172-tpa0172

器件型号:TPA0172

您好!

我想使用 TPA0172设计我们的产品、两周前我从 DigiKey 购买了开发套件、当时我测试了该电路板并发现了问题。

我与 MCU 进行了 TPA0172通信、所有其他功能都很好、我可以调节音量、可以使器件静音、但仅关闭功能不起作用。  

我使用 SE 模式、将 SE 引脚连接至高电平并设置为外部控制模式。  来自 RHP 和 LHP 的输入、我将 LIN+、RIN+接地。 保持 lline-and RLINE-悬空。 1Vpp 正弦波输入(设置增益0xoc)我可以获得980mVpp 输出。 当我按下关断按钮时、它不会使输出静音、我可以从输出中获得640mVpp (ROUT+ LOUT+)。

然后、我设置为内部控制模式(将 MASK reg 设置为0x00)、并从 I2C 向 TPA0172输出关断命令、仍然存在相同的问题、我可以从  输出引脚获得640mVpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否使用示波器或其他测量工具监测关断引脚电压电平? 我想查看接收的电平、因为它应该完全禁用输出。  

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    您对此有反馈吗? 您可以提供的任何其他信息都将非常有用、以便更好地解决此问题。

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复、我使用万用表测量的电压在按下关断按钮时达到0.1V (不按下则得到4.94V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    感谢您提供的信息。

    我认为这与屏蔽寄存器值相关。 该寄存器允许通过外部引脚或 I2C 控制某些操作(关断、SE/BTL、PC-beep)。 当相关位设置为"0"时、外部控制被禁用。 请查看数据表的"屏蔽寄存器操作"部分、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当我使用外部按钮时、我将屏蔽寄存器设置为0xFF。 您能否使用开发套件或 TPA0172芯片测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    我正在使用开发套件、关断功能按预期工作。

    如果您尝试通过控制寄存器关闭软件、是否已将器件正确设置为关断模式?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。

    我使用 SE 模式、将 SE 引脚连接至高电平并设置为外部控制模式(屏蔽寄存器0xff)。  来自 RHP 和 LHP 的输入、我将 LIN+、RIN+接地。 保持 lline-and RLINE-悬空。 从信号发生器或来自 PC 的音频信号输入到1Vpp 正弦波(设置增益0xoc)我可以获得980mVpp 输出。 当我按下关断按钮时、它不会使输出静音、我可以从输出中获得640mVpp (ROUT+ LOUT+)。

    您是否在 SE 模式下测试并测量来自 CRO 的输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    我测试了关断模式、并获得了低于-80dB 增益的信号。

    软件关闭时是否有相同的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的观看、当我输入1Vpp 信号时、可以从输出引脚获得640mVpp 的值。

    当我使用软件关闭时、我也会遇到同样的问题、但当我使用 MUTE 命令时、几乎没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    当应用软件关断且几乎没有输出时、您具有什么屏蔽寄存器值? 在反转掩码值以进行内部关断时、您是否具有相同的结果? 如果与关断相关的 MASK 位反相、则应忽略软件关断。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用 SE 模式、将 SE 引脚连接至高电平并设置为外部控制模式(屏蔽寄存器0xff)。  来自 RHP 和 LHP 的输入、我将 LIN+、RIN+接地。 保持 lline-and RLINE-悬空。 从信号发生器或来自 PC 的音频信号输入到1Vpp 正弦波(设置增益0xoc)我可以获得980mVpp 输出。 当我按下关断按钮时、它仍然有输出、我可以从输出(rout+ lout+)获得640mVpp。

    我使用内部模式(屏蔽寄存器0xff)、仍然有相同的问题、但当我使用"静音命令"而不是关断命令时、我使用 CRO 测试输出、不从输出引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SE 模式、将 SE 引脚连接至高电平并设置为外部控制模式(屏蔽寄存器0xff)。  来自 RHP 和 LHP 的输入、我将 LIN+、RIN+接地。 保持 lline-and RLINE-悬空。 从信号发生器或来自 PC 的音频信号输入到1Vpp 正弦波(设置增益0xoc)我可以获得980mVpp 输出。 当我按下关断按钮时、它仍然有输出、我可以从输出(rout+ lout+)获得640mVpp。

    我使用内部模式(屏蔽寄存器0x00)、仍然有相同的问题、但当我使用"静音命令"而不是关断命令时、我使用 CRO 测试输出、不从输出引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    您能否在下面执行此测试?

    您是否可以使用掩码寄存器尝试使用 shutdown 命令和硬件关断、如下所示的值所示?

    屏蔽寄存器:1111 1111
    屏蔽寄存器:1111 1110

    使用关断命令(控制寄存器)和硬件关断时的输出状态是什么? 您能否测量关断引脚电平(直接在引脚上)

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    您对此有反馈吗? 您是否能够执行我建议的测试?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。

    但是、请随时发布有关此器件的任何新问题。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.