This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV320DAC3100, TAS2505-Q1, TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947913/tas2505-q1-power-consumption

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505TLV320DAC3100TLV320AIC3254-Q1TLV320AIC3109-Q1

您好!

在 TAS2505的应用手册(SLAU472、第28 2.5.3.1页)中、我找到了不同电源的功耗下表。

从中可以看出、AVDD 和 DVDD 上的吸收电流约为2mA。 这种情况是这样吗?这些电源上的吸收率是否会更高?

感谢您的支持、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    第28页的实例是 针对扬声器输出、单声道、48kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V 的特定测量。 此外、不存在信号且 PLL 关闭。

    如果这些参数中的任何一个发生变化、电流消耗也可能发生变化。 特别是、PLL 和输入信号可能会显著改变电流。

    因此、可以预期更高的功耗。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、谢谢、这种消耗会增加多少、几十或几百 mA? 即使是粗略估算也可能有用。

    我还想借此机会问您是否有任何 p.n 替代方案、这些方案的诊断方法差不多相同、功率>= 2.5W。

    感谢您的支持、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    也许这个 e2e 线程对于了解在不同条件下、您在 DVDD 和 AVDD 上可以预期的变化量很有用:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/689290/2542168#2542168

    关于替代器件型号、您是否了解过 TLV320DAC3100? 此器件具有与 TAS205相似的特性。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、谢谢、p/n 应该始终符合 AEC-Q100标准、我们  是否在 AEC-Q100中具有 TLV320DAC3100? 或与 AEC-Q100类似的产品?

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我认为我们产品系列中唯一符合 AEC-Q100标准的器件是 TAS2505-Q1。

    我建议开始新的主题、询问 TLV320AIC3109-Q1、TLV320AIC3254-Q1或我们汽车产品系列中的某些产品:

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/featured-products.html#Automotive

    这些器件属于其他组、因此合适的专家可以指导您选择产品。 它们可能具有一些溢出功能、但 TAS2505-Q1和 TLV320DAC3100的一些特性与这些器件共享。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我您的看法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.