This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:与 ADC3100兼容

Guru**** 2796355 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939168/tlv320adc3101-compatible-with-adc3100

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3100

大家好、

我发现 ADC3100说:"TLV320ADC3100与 TLV320ADC3101在外形和软件上兼容。"

ADC3101连接到 ADC3100吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我不确定我是否完全理解您的问题、但我们将解释一些主要的相似性和差异。

    ADC3101和 ADC3100共享相同的引脚分配、寄存器映射、串行和音频接口。  

    ADC3100提供了更少的功能集、并且没有 ADC3101等可编程 mini-DSP、这就是 TI.com 上1k 价格更低的原因。