This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 Vinh/VINL I/f

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947922/pcm1808-pcm1808-vinh-vinl-i-f

器件型号:PCM1808

您好,

对于音频 ADC PCM1808、它有两个单端输入 VINR 和 VINL、但大多数麦克风只有一个模拟音频输出、因此如何将 PCM1808连接到麦克风的单端音频模拟 I/f?

例如、如果未使用 VINR、如何设计 PCM1808的 VINR/VINL 模拟输入? 谢谢。

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    PCM1808是一款立体声 ADC、这意味着它支持两个麦克风通道或线路输入等

    如果只想使用一个通道、只需将一个0.47uF 电容器从 VINR 引脚连接到 GND 即可将引脚与 GND 进行交流耦合、从而防止不必要的噪声拾取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。

    Steven