Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563 您好、Sirs、
您是否会查看针对升压和升压旁路模式的 TAS2563电源序列建议?
我们可以关断 VBAT、PVDD、IOVDD、保持1.8V VDD 以在挂起模式下(已在 EVM 上验证)维持 DSP 上下文。
谢谢、此致、
陈耀恩
2020年8月9日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.